29.09.2008 15:15 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo S.Hohmann, was hast Du denn für einen PC? Wir hatten schan mal ein ähnliches Problem mit einem USB-Adapter. Dabei hat sich dann herausgestellt, dass die Stromversorgung aus der USB-Schnittstelle etwas knapp war und dadurch die Versorgung des Adapters nicht 100%ig funktionierte. Vielleicht mal mit einem anderen USB-Port oder PC probieren. Grüße Bill Hearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf