04.04.2011 13:13 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo, benutze ein Field PG M (6ES7712-1BB10-0AG0) und bekomme mit Step 7 Micro/WIN 4.0 SP6 keine verbindung mit der CP5611 PPI zu einer S7-200. Habe es mit einer CPU214 und einer CPU224 versucht, wobei die 224er zwar erkannt wird aber als "UNKNOWN" angezeigt wird. Die 214er wird garnicht gefunden. Das Problem tritt auf seit ich WinCC flexible mit der 214er verbinden wollte. Eine 300er CPU wird über MPI erkannt. Im menü PG/PC Schnittstelle einstellen wird PPI immer mit <Aktiv> markiert auch wenn sämtliche aplikationen auf <keine> eingestellt sind. siehe Foto Dachte zuerst dass das MPI Kabel defekt ist, also habe ich ein neues (901-0BF00-0AA0) bestellt. Ich vermute das irgendetwas die CP5611 PPI blockiert. Vielen Dank im Vorraus Grus Hanes DateianhangS7-Foto.zip (210 Downloads) |
04.04.2011 13:53 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, so ein ähnliches Problem hatte ich auch schon mal. Siehe hier: Kommunikationsproblem FieldPG + CPU214 Geholfen hat letztendlich ein Update der MW auf SP7. Aber leider kannst Du kein SP mehr downloaden: Warum sind die Service Packs nicht mehr als Download verfügbar?
|
05.04.2011 06:29 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Eleu, danke für die schnelle Hilfe. Werd heut mal bei Siemens anrufen wegen dem SP7, und dann schreiben obs funzt. Gruß, Hanest |
19.05.2011 14:09 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo, also Servicepack 8 lässt sich nicht installieren. Grund ist noch unbekannt. Neuinstallation des CP hatte auch keine Wirkung. MfG |
19.05.2011 14:19 | |
Beiträge: 154 Bewertung: (17)
|
Bleibt deine Installation hängen oder bekommst du eine Fehlermeldung während der Installation? |
20.05.2011 08:24 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Habe STEP 7-Micro/WIN V4.0.6.35 installiert. Dachte erst ich brauch SP7, aber lt. technischen support kann ich direkt von sp6 auf sp8 installieren. |
20.05.2011 08:50 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
bei der Suche nach microwin wird die exe in "C:\Program Files\Siemens\STEP 7-MicroWIN V4.0\bin" gefunden. |
Folgen Sie uns auf