09.02.2021 03:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.03.2023 Beiträge: 29441 Bewertung:
|
Ja, alle Erweiterungsmodule der 0BA8-Reihe sind mit jedem Basismodul der Reihe 0BA8 kompatibel. Dazu zählen auch die aktuellen LOGO!8.3 Geräte (6ED1052-XXX08-0BA1). Es sind nur neue Basismodule und ein neues TDE herausgegeben worden. Die Erweiterungsmodule sind seit der ersten 0BA8 (09.2014) gleich geblieben. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2020_10 xxxx8-0BA1 Seiten 377-378.pdf (91 Downloads) |
09.02.2021 21:14 | |
Beigetreten: 20.12.2020 Letzter Bes: 04.03.2022 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Ah sehr gut. Danke schön. |
Folgen Sie uns auf