23.04.2017 08:54 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 750 Bewertung: (48) |
Keine Ahnung. Aber Du hast wohl 3^2 und 6^2 gerechnet, oder? Hab' mal meine vollständige Tabelle inkl. Sortier- und Filtermöglichkeit mit den geschätzten Ausgangswerten des TE angehangen. DateianhangSolar.zip (94 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
23.04.2017 15:18 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Und da euch auch nicht ohne Ergebniss zum spielen stehen lassen will hier mal der Grundentwurf. es wurde erstmal von komplett unterschiedlichen Leistungen der WR ausgegangen, nicht benötigte können auch außer Betrieb genommen / übersprungen werden wie ich in meinem Beispiel für Kombination 9 u. 22. geregelt wird im Test natürlich der Verbrauch welcher später auch aus Bezug und Ausgleichseinspeisung berechnet werden muss. man könnte die Simulation noch durch Anlauframpen welche die Einspeise Werte beeinflussen erweitern um zu schauen wie es auf den WR Anlauf reagiert aber denke das Feintunig kommt erst wenn die Hardware steht. Eine Überwachung/Allarm/Fehlerabschaltung muss in jedem Falle auch rein damit er nicht wild rumschaltet wenn ein WR kaputt gehen sollte. nochmals Danke für eure Unterstützung. DateianhangWR Bezugskompensierung.zip (90 Downloads) |
23.04.2017 20:21 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
so hab ich mir das ungefähr mit der Kallibrierung vorgestellt. vielleicht auch später mit Ersesto's S0 Auswertung doch die lässt sich mit der Simulation ja nicht wiedergeben. Das werden dann die Feldversuche zeigen wie stark die Abweichungen zum Netzzähler sind. Feedback über mein Chaos programming ist erwünscht. DateianhangKallibrierung Netz WR.zip (91 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: der Solarbastler am: 23.04.2017 20:27:59Zuletzt bearbeitet von: der Solarbastler am: 23.04.2017 20:30:43 |
|
Folgen Sie uns auf