14.02.2022 07:09 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 09.02.2025 Beiträge: 3524 Bewertung:
|
Hallo Alexiswell, ich bin mir sicher, dass auf dem IPC auch WinCC Advanced V16 laufen muss. Bei WinCC Advanced handelt es sich um eine Software, welche nicht auf einen Siemens PC beschränkt ist. Ich fürchte, dass hier ein grundsätzlicher Fehler vorliegt. Da bringt ein Upgrade auf V17 auch nicht zwingend eine Besserung.
Viele Grüße |
14.02.2022 13:26 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 09.02.2025 Beiträge: 3524 Bewertung:
|
Hallo Alexiswell, leider kann ich Dir bei den Schwierigkeiten rund um das Laden Deines HMI-Projektes nicht helfen. Für eine direkte Antwort fehlt mir an der Stelle die Erfahrung und für einen Test die Zeit. Ich möchte Dich allerdings davor bewahren, ein - meiner Meinung nach - unnötiges Upgrade zu kaufen. Zur Absicherung empfehle ich Dir einen Support Request. Alternativ könnte Dir eventuell der User faschmidt die Frage zur Kompatibilität beantworten. Ihm hatte ich im Beitrag WinCC Runtime Adv. V16 / IPC477E / Kein Full-HD ebenfalls die Verwendung der PC-Station empfohlen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf