28.08.2016 10:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.03.2023 Beiträge: 29441 Bewertung:
|
Zum Beispiel über Netzwerkausgänge. |
28.08.2016 12:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.03.2023 Beiträge: 29441 Bewertung:
|
Da steht doch alles drin. Oder ich verstehe den Sinn deiner Fragestellung nicht. |
28.08.2016 16:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.03.2023 Beiträge: 29441 Bewertung:
|
Eine Art Transferbefehl wie du sie eventuell von S5 oder S7 her kennst, z.B. wie: :L AW gibst es in der Logo nicht, auch keinen Move-Block wie in S7. Du musst per zusätzlicher Programmierung die Bits einzeln per Netzwerkausgang in den VM-Bereich schaufeln. Schau dir mal in diesem Thema: https://support.industry.siemens.com/tf/de/de/posts/udf-sammlung-ab-0ba7/151267/?page=0&pageSize=10 den dritten Beitrag an. Dort habe ich eine Lösung aufgeführt, wo man mittels 2er UDFs 15 Bits in einem Wort in den VM-Bereich übertragen kann. |
Folgen Sie uns auf