14.11.2016 17:21 | |
Beigetreten: 12.06.2007 Letzter Bes: 21.04.2024 Beiträge: 130 Bewertung: (1) |
Hallo, ich habe eine CPU 3152DP die in einer Anlage als DP Slave arbeitet. Um an diese CPU eine ET200S PN anschließen zu können, habe ich die CPU gegen eine 315PN/DP ausgetauscht. Der Profibus lief sofort wieder nur mit der Kopplung der ET200 habe ich so meine Probleme bzw, sie koppelt sich gar nicht und ich finde den Fehler nicht... Die Hardware ist richtig geladen, die IP-Adressen sind eingestellt aber ich bekomme den Busfehler nicht weg bzw. die Kopplung erfolgt nicht... Hat jemand eine Idee oder habe ich evtl. etwas vergessen? Hier ist die Hardware konfig. Viele Grüße Matthias DateianhangHardware 1.pdf (125 Downloads) |
14.11.2016 17:22 | |
Beigetreten: 12.06.2007 Letzter Bes: 21.04.2024 Beiträge: 130 Bewertung: (1) |
Hier ist die Konfig der ETs
DateianhangHardware 2.pdf (142 Downloads) |
15.11.2016 07:39 | |
Beigetreten: 12.06.2007 Letzter Bes: 21.04.2024 Beiträge: 130 Bewertung: (1) |
Hallo, ich denke eigentlich schon das ich das habe, werde aber nochmal danch schauen - danke ! |
01.12.2016 17:47 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 20.03.2024 Beiträge: 361 Bewertung: (30) |
Hallo, wie steht den unter " Übertragungsmedium" die Geschwindigkeit ? Fest oder Automatik? Was sagt den das LED Bild? Siehe in PDF ab Seite 35. Gruß rlw Dateianhanget200s_im151_3_pn_manual_de-DE_de-DE.pdf (133 Downloads) |
06.12.2016 12:56 | |
Beigetreten: 12.06.2007 Letzter Bes: 21.04.2024 Beiträge: 130 Bewertung: (1) |
Hallo, ich habe das Projekt hochgeladen. Vielleicht findest Du ja einen Fehler.... VG DateianhangTest_profinet.zip (122 Downloads) |
Folgen Sie uns auf