26.01.2012 12:14 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57)
|
Hallo QUÖLLFRISCH, laut der Geräteabhängigkeitsliste im Handbuch "SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 Kommunikation Teil 1, Seite 28 ist diese Konfiguration KTP600 an SIMATIC S5 nicht möglich. Hier der Link zum Handbuch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18797552 Gruß Azteke0110 |
24.02.2012 15:45 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (3) |
Hallo deltafox1002 die Physik Ethernet bedeutet nicht automatisch, dass auch das erfoderliche Kommuniktins-Protokoll unterstützt wird. In den technischen Daten sind die Angaben zu finden: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28426427/td Im Anhang ein Screen shot. It´s time to say goodbey to SIMATIC S5 |
29.02.2012 12:16 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (3) |
Hallo deltafox1002, Mir liegen keine Erfahrungen mit dem erwähnten Adapter vor und ein Dritt-Produkt zwischen Siemens CPU und Siemens Panel bringt sie in dei Zwickmühle bei Problemen die Siemens Hotline zu fragen, da die natürlich nur die Siemens Produkte kennen und unterstützen. Wie schon davor, die S5-115U sollte drigend mit einer S7 migriert werden, da das Produkt-Ende (01.10.2014) Nahe ist. Siehe hierzu auch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13266996 |