13.03.2021 15:17 | |
Beigetreten: 15.02.2019 Letzter Bes: 26.01.2023 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo Leute, die Frage passt jetzt nicht zu 100% hierher, aber ich frag trotzdem. Ich habe auf meinem KTP 700 Basic einen Schalter programmiert der mir ein Logoprogramm startet, Verbindung steht schon, funktioniert einwandfrei. Jetzt das Problem: Der Schalter schaltet zwischen Hand - Automatik, wenn ich jetzt auf Automatik schalte und der Logo und dem KTP 700 den Strom nehme und wieder einschalte steht dann der Schalter auf Hand, nicht mehr auf Automatik. Gibt es hier eine Lösung wie sich das KTP die Schaltstellung merken kann? Danke im Voraus! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/15/2021 10:12:44Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf