06.04.2022 21:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32882 Bewertung: (4065)
|
Welchen Sinn hat dann die Ausschaltverzögerung? |
07.04.2022 18:19 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Habe das Programm als Logo8.0 gespeichert, vielleicht kannst du das laden. Nochmal der Hinweis zur Ausschaltverzögerung, die wird nur dann gebraucht, wenn man das Signal für eine "längere Zeit" braucht, z.B. einen Leuchtmelder. Eine Reaktion wie das Setzen eines RS-Blocks braucht im Vorfeld keine Ausschaltverzögerung, da so ein Block in einem Zyklus gesetzt wird und auch bleibt. M.f.G. Scorp DateianhangKurzimpuls V8.0.lsc.zip (199 Downloads) |
Folgen Sie uns auf