24.07.2010 17:43 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Tivi, um dir zu helfen musst du erst mal die Aufgabenstellung genauer beschreiben, insbesondere mit welchen Signalen muss die Lüfterklappe angesteuert werden.. Wenn die Lüfterklappe mittels eines 0..10V-Signales gesteuert wird folgendes Konzept: a) Die Spannungswerte für - Klappe ist geschlossen (ist vermutlich 0 V) - Klappe beginnt zu öffnen (ist ggf. > 0 V) - Klappe ist voll geöffnet (ist ggf. < 10,00 V) - Klappe ist voll offen (= 10,00 V) b) Skalierung der PT100-Eingänge wie von mir dargestellt unter "Hinweise zur Temperaturmessung mit dem LOGO! AM2 PT100 Modul (und zur Skalierung von PT100-Sensoren)" c) mittels zweier Blöcke Schwellwertschalter werden die Temperaturgrenzwerte abgefragt und mittels einen Blocks Multiplexer auf 0 (=0,00 V) bzw. 1000 (=10,00 V) gesetzt. d) Nun müssen für alle Temperaturwerte von 35 °C bis 65 °C linear entsprechende Werte zwischen 0 (= 0V) und 1000 (= 10,00V) berechnet werden. dazu verwendest entweder einen Block Analogverstärkeroder einen Block Analoge Arithmetik. Die Parameter der erforderlichen Geradengkleichung ermittels du z. B. mit Excel alleine oder mittels meines Tools unter: "Hinweise zur Berechnung von Gain und Offset für Analog-Blöcke (wie insbesondere den Analogverstärker) der LOGO!" e) den Analogausgang von d) verwendest du dann per Verweis ebenfalls als nParameter des o. g. Multiplexers. dabei soll dieser Analogwert immer (nur) dann am ausgang des Multiplexers anliegen, wenn T zwischen 35 °C und 65 °C liegt. MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
26.07.2010 23:41 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
habt vielen dank machmal reicht ein kleiner anstoß um den weg zu finden ich glaub ich komm jetzt klar |
27.07.2010 22:40 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo ring24h ich feil noch ein bischen an den feinheiten. ich werde mein werk dann auch einstellen mit einer entsprechenden beschreibung |
28.07.2010 10:36 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 4101 Bewertung: (194) |
Hallo tivi und ring24,
...um einen Dateianhang hochladen zu können muss hier im Editor die entsprechende Datei über Browse gesucht werden. Dann den Button Datei hinzufügen betätigen.
...Wir haben uns bewusst für einen überschaubaren Umfang an zulässigen Typen entschieden. Diese gelten dann ohne Einschränkungen für alle Konferenzen. Wenn wir alle besonderen Dateitypen die bei den einzelnen Produkten möglich wären hier aufführen würden, würde die Liste sehr schnell sehr unübersichtlich und sicherlich trotzdem nicht vollständig. Also, einfach zippen und rein damit. Das spart dann auch noch Speicherplatz sowie Up- und Downloadzeit Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.07.2010 11:55 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
hallo ring mit etwas geduld gelingt mir sogar mein programm einzustellen wie bereits gesagt, mein analogausgang reagiert eher ruckartig auf den analogeingang ansonsten viel spass mfg tivi Dateianhanglüftersteuerung.zip (153 Downloads) |
30.07.2010 22:22 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo tivi, zu deiner Frage: Weil du ja Eingangswerte (nur) im Bereich von 35 ° C bis 60 °C (d. h. Logowerte von 340 bis 440) in Ausgabewerte von 0,00 V (=0) bis 10,00 V (=1000) "wandeln" willst, sind die resultierenden "Wertesprünge" letztendlich nicht zu vermeiden. Allerdings können diese noch um den Faktior 4 reduziert werden. Dazu mußt du die von mir empfohlene Skalierung der PT100-Eingangswerte verwenden! "Hinweise zur Temperaturmessung mit dem LOGO! AM2 PT100 Modul (und zur Skalierung von PT100-Sensoren)" Weitere Anmerkungen zur Schaltung und Aufgabenlösung: b) Der Parameter "OFF" des Blocks 007 ist fehlerhaft, so dass der Ausgang für alle realen Temperaturen > 0 °C gesetzt ist! c) Die Poti-Eingabe sollte ggf. hardwareseitig so dimensioniert werden, dass Eingabewerte von 0 bis 1000 (0 V bis 10,00 V) realisiert werden. In jedem Fall müssen aber, so wie deine Schaltung aufgebaut ist, in B003 Werte im Bereich von 35 (bei kleinster Potispannung) bis 60 (bei größter Potispannung)"berechnet" werden! Läßt sich das Poti demgegenüber in Richtung größerer und/oder kleinerer Werte weiterbewegen/drehen, dürfe dies für den Bediener irreführend sein, da ja das Lüftungsgitter dann bereits vollständig geschlossen bzw. vollständig geöffnet ist. d) Die Ausgangsspannung vzw. die entsprechenden LOGOwerte dürfen nur im bereich von 0 bis 1000 liegen. deshalb muss dei deiner Schaltungsanordnung zumindest noch der Maximalwert von 1000 mittels Schwellwertschalter überwacht und begrenzt werden. Dazu muss vor dem Analogausgang noch ein Multiplexer eingefügt werden... e) NOT-AUS: Dieses ist so nicht vollständig wirksam und auch nicht zulässig. Das NOT-AUS muss zwingend hardvareseitig realisiert werden ung ggf. auch die LOGO Stromlos schalten. Auch muss es eine Einschaltsperre gegen automatisches/automomes Einschalten der Antriebe nach Wegfall des Signales NOT-AUS geben....Ggf. kann die LOGO! auch bei NOT-AUS weiterlaufen und das Signal parallel weiterverarbeiten, aber die Ausgänge müssen entsprechend den o.g. Angaben bis zur Freigabe durch einen Bediener inaktiv bleiben! |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
31.07.2010 21:22 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo tivi,
DateianhangDEMO_Stufenlose Lüfterregelung mit AM2 AQ2.zip (111 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf