12.12.2019 08:09 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 27.06.2022 Beiträge: 2635 Bewertung:
|
Im Anhang ist ein kleines Programm, nur um mal die Skalierung zu sehen und was das für die Analogverarbeitung für Einschränkungen gibt. Weitere Beispiele könnte man nach weiteren Details liefern, also wieviel Umdrehungen pro Minute oder Sekunde macht denn die Rolle ? Wieviel Gesamtlänge ergibt sich denn ? Mal als Tipp, falls es sich einrichten ließe, wäre ein glatter Wert z.B. 100mm Umfang für die Rolle besser. M.f.G. Scorp DateianhangLänge1.zip (39 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf