30.06.2011 18:24 | |
Beigetreten: 28.10.2009 Letzter Bes: 01.03.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
entschuldigt, ich muß doch etwas weiter ausholen. mit dem eischalten der maschine startet auch das TD. Man unterscheidet bei der Produktion ob Beutel (die Länge geht von 100mm - ca.1300mm) oder Schlauch (da geht es bis zu 300 Meter). Die erste Eingabe am TD sagt also, welcher analoge Arithmetikbaustein seine Umrechnung starten soll. Das Zählrad des Gebers läuft auf der Folie. Die Umrechnung ergibt sich aus dem Umfang des Zählrades. Selbst wenn meine Umrechnung falsch wäre, müsste dann jeder Beutel die gleiche Länge haben. Mechanische Einflüsse blende ich auch mal aus denn bei der alten Auswerteeinheit ist die Toleranz ja viel kleiner. I5 ist der Kontakt eines EIN-Schützesn der Maschine. Damit soll wird auch der IST-Wert ausgegeben Q5 und Q6 sind Ausgänge die zum Nächsten Takt innerhalb der alten Maschinensteuerung führen. Dateianhangschweisser V3.1.zip (109 Downloads) |
30.06.2011 19:57 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Hab dir mal die Minimalkonfiguration als Progi angehängt. Damit sollte eigentlich eine genaue Abschaltung des Antriebes funzen. Bei jeder Neueingabe eines Zählerwertes wird der Zähler zurückgesetzt. An deiner Stelle würde ich die Eingabe in mm auch bei großen Längen beibehalten. Das Spart Programm und damit Zykluszeit. DateianhangLängenmessung.zip (115 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 30.06.2011 19:58 |
|
Folgen Sie uns auf