28.05.2019 12:32 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Liebe Community ! Ich betreibe eine Logo 0BA8 24V als Störmelderelais. Hierzu werden die Inputs I1, I2 und I3 überwacht und sobald alle 3 auf Hi sind, wird nach einer verzögerung von 3 sec. der Ausgang Q1 geschaltet. Die Aktuellen zustände sind als Textausgabe sichtbar. Nun zum Problem: Läuft das Programm, schaltet Q1 willkürlich ab und an. Scrolle ich jedoch durch das Menü um zb. die Inputs zu überwachen, läuft alles normal. Wie kann das sein ? welcher Fehler kann vorliegen dass bei Textausgabe der Ausgang ständig herumspringt ? Schutz ist aktiv. Bitte um Hilfe da ich bald verzweifle. Mit freundlichen Grüßen, Adrian ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/28/2019 14:32:20Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.05.2019 13:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2023 Beiträge: 30856 Bewertung:
|
Hallo AdrianoITC, zuerst einmal willkommen im Forum. Kannst du mal dein Programm hochladen? |
28.05.2019 13:28 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo Ixo65 ! Klaro, liegt nun als Anhang bei ! Ich danke vorab ! lg adrian DateianhangSteuerung Kompressor Zuzzi.zip (19 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AdrianoITC am: 05/28/2019 13:30:49 |
|
28.05.2019 13:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2023 Beiträge: 30856 Bewertung:
|
Das Programm ist ja recht klein und überschaubar. Am Programm liegt es nicht. Habe es mal in meine LOGO! 0BA8.Standard geladen und einen Online Test durchgeführt. Ich kann den von dir beschriebenen Fehler nicht feststellen, alles ist stabil. Schau dir doch auch mal den Zustand im Online Test an, dann brauchst du nicht im Systemmenü nach dem Zustand der Ausgänge schauen. Im Anhang ein Bildschirmvideo von meinem Online Test. DateianhangOnline Test.zip (16 Downloads) |
28.05.2019 21:10 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Halllooo, also der Online Test funktioniert bei mir genauso, deswegen sagte ich explizit dass es auf der Logo NICHT funktioniert. Komische Sache.... |
29.05.2019 09:24 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 08.09.2023 Beiträge: 634 Bewertung:
|
Servus, Ich denke mal nicht, das es an LOGO! liegt. Ich hab mal in dein Programm ein paar Zähler eingebaut, damit du das life an LOGO! im Meldetext sehen kannst. Es wird dargestellt, Anzahl "1" an I1, 2 und 3, wie oft alle 3 gleichzeitig 1 haben und wie oft der Q1 angesteuert wird. Mit der Cursor-Taste nach unten kannst du alle Zähler wieder auf 0 setzen. Der Onlinetest am PC ist bestimmt nicht Zyclusgenau. Hast schon mal mit einem Messgerät an den Eingängen gemessen? Hoffe das hilft dir. DateianhangTest_Steuerung Kompressor Zuzzi.zip (13 Downloads) |
Folgen Sie uns auf