20.11.2015 18:30 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Ich denke mal, die Ausgänge der Logo sind für sowas zu langsam |
22.11.2015 00:30 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Die max. Frequenz eines Transistorausgangs ist gleich der eines Relaisausgangs 10 Hz. |
22.11.2015 20:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.10.2024 Beiträge: 33909 Bewertung: (4216) |
Wenn man genau liest, steht im Handbuch bei Schaltfrequenz ein hochgestelltes "2)". Unter der Tabelle steht bei "2): DateianhangLOGO! 8 Soft Handbuch 0BA8 06_2014 Seite 295.pdf (89 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf