27.02.2017 14:26 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo, ich projektiere gerade ein Projekt mit WinCC V13 Professional. Variablen (=Tags) können dort in einer Datenbank archiviert und diese Archive in einer Trenddarstellung angezeigt werden. So weit so gut. Ich habe früher mal mit WinCC V7.x gearbeitet und meine mich zu erinnern, dass man bei solchen Archiven eine automatische "Weiterarchivierung" einstellen konnte. Z.B. monatlich oder bei Erreichung einer gewissen Größe. Einen solchen Menüpunkt finde ich nun aber im Archiv-Editior nicht. Es gibt lediglich Verdichtungsarchive, wo allerdings die tatsächlichen Werte durch Berechnung neuer Werte zusammengeschrumpft werden. (Ich habe dort auch etwas von "kopieren und löschen" gelesen. Ist dies vielleicht die vermisste Funktion?).
Gibt es sowas im TIA? Oder irre ich mich und es gab es früher schon nicht? Oder benötigt man hierfür einen Zusatzpaket zum WinCC? Danke für die Hilfe. Eric PS: Der Fachbegriff könnte "Segmentiertes Umlaufarchiv" sein. PS2: Am Ende des nachfolgenden Artikels sieht man ein Bild für die damalige Einstellmöglichkeiten. (Hat mich mein Gedächtnis wohl doch nicht im Stich gelassen.) >>TagLogging |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_6828030 am: 27.02.2017 14:41:56Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_6828030 am: 27.02.2017 14:55:43 |
|
27.02.2017 15:21 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Man findet die gewünschte Einstellungen unter Runtime-Einstellungen und nicht wie von mir vermutet unter Archiv.
|
Folgen Sie uns auf