23.12.2019 16:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.10.2024 Beiträge: 33909 Bewertung: (4216)
|
Wie ich in anderen Beitrag herausgefunden habe, besteht dies Problem in der LSC V8.2. Ich würde auf jeden Fall auf die aktuelle Version V8.2.1 updaten. Das kostenlose Update findest du hier: LOGO! Soft Comfort V8.2 SP1 ( Download, Hinweise, Anleitung ) Es ist allerdings ein 1,3 GB großes Paket, das auch noch andere Sachen enthält. Die Installation dann als Administrator starten. Wünsche dir frohe Feiertage... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.12.2019 08:39 | |
Beigetreten: 12.01.2017 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Also, ich nutze die Version 8.1.0. Werde aber umgehend mal auf die neuere updaten!!! |
Folgen Sie uns auf