18.04.2012 13:40 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hallo, gesplittet von Analogen Eingabewert wieder analog ausgeben Außerdem hätte ich noch eine Frage zum Leistungsregler 3RF2950-0HA13 (Werde das noch mal im richtigen Forum schreiben aber vielleicht kennt sich einer zufällig damit aus. Ich brauche nämlich einen Leistungsregler der mir meine Eingangsspannung (ca. 50V) immer konstant hält und über ein 4-20mA Signal den Strom von 0 - 50A (60A wären sogar noch besser) regeln lässt. kann ich da mit so einem Leistungsregler arbeiten oder verändert dieser mir auch die Ausgangsspannung? |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 18.04.2012 15:01Gesplittet und umbenannt |
|
18.04.2012 15:07 | |
Beigetreten: 21.04.2006 Letzter Bes: 27.01.2025 Beiträge: 510 Bewertung:
|
Beitrag wird geschlossen, da die Frage bereits in einer anderen Konferenz gepostet wurde: |
Folgen Sie uns auf