21.02.2017 20:44 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hab es mal auf die Logo zum Test geladen, sieht schon mal gut aus :) ist es normal das man die ESC Taste gedrückt halten muss zum verstellen ? Anbei das Video
DateianhangIMG_9027.MOV (55 Downloads) |
21.02.2017 20:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.06.2024 Beiträge: 33168 Bewertung: (4098)
|
Wenn Cursortasten für das Programm benutzt werden, muss ESC+Cursortaste gedrückt werden, wenn sie im Programm wirken sollen. Hier die 2. Version: Mit F1 wird zwischen Auto und Hand umgeschaltet. Mit F2 wird im Handbetrieb die Pumpe ein- bzw. ausgeschaltet. Ist die Pumpe auf Hand eingeschaltet worden, wird sie beim Einschalten der Automatik die Handeinschaltung rückgesetzt. Den PT100/1000 habe ich auch im Programm eingebunden. Erst einmal als PT100/100 mit AM2 RTD, da du noch keine Aussage getroffen hast, wie du den PT einbinden willst. DateianhangLeitwert_V2.zip (63 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.02.2017 21:28 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Danke !!!! Diese Datei lässt sich nicht einspielen ohne Passwort |
21.02.2017 21:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.06.2024 Beiträge: 33168 Bewertung: (4098)
|
Ich habe aber kein Passwort vergeben. |
21.02.2017 21:45 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Kann in der Logo eins hinterlegt sein ? |
21.02.2017 22:10 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Steht leider nicht mehr dabei. Versuch mal einen Neustart |