10.05.2023 19:15 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 99 Bewertung: (0) |
Hallo Community, ich habe wieder einmal eine kleine Steuerungs-Aufgabe, die ich nicht so zum Laufen bekomme, wie ich mir das denn wünsche. Es wäre super, wenn Ihr mir hier etwas weiterhelfen könntet. Ich möchte über eine LOGO 230V / 0BA8 das Garagen-Licht auf verschiedene Weisen ansteuern:
Mit den in der anh. Schaltung genutzten Bausteinen bekomme ich das in der Simulation nicht hin. Ich bin mir nicht sicher, was eigentlich falsch ist. Danke im Voraus für die Unterstützung. Schönen Abend. DateianhangLicht Garage.zip (123 Downloads) |
10.05.2023 19:30 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 99 Bewertung: (0) |
IO-Broker schickt einen Impuls an den Netzwerkeingang, ähnlich dem eines Tasters.DateianhangLicht Garage.zip (131 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Andre38 am: 05/10/2023 19:31:04 |
|
10.05.2023 19:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.10.2024 Beiträge: 33870 Bewertung: (4211)
|
Doch, das passt. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf