05.10.2011 12:20 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, ich habe wenig Erfahrung aber das was du vermutes klingt aus meiner Sicht durchaus sinnvoll. Die Frage ist misst dein Sensor auch die Frequenz/en, die auch für PV-Zellen zutrifft. Ich würde mir eine kleine PV-Zelle besorgen und das mal mit der PV-Zelle parallel versuchen. In der LOGO! 0BA7 den FB zur Mittelwertbildung verwenden und auch die Daten mal per Datalogging aufzeichen. Dann mal vergleichen ob die beiden Linien parallel verlaufen. Wenn nicht (also Sensor steigt, aber PV sinkt), dann reagiert der Sensor auf Frequenzen, die für die PV-Zelle nicht relevant sind. Oder aber geh mal zu www.kaco-newenergy.de Da konnte man früher mal eine SW laden, die abhängig von den PV-Modulen und den Koordinaten den durchschnittlichen Ertrag errechnet hat. Andere Herstellen von Wechselrichter bieten bestimmt was ähnlichen an. Hoffe das hilft. Gruss Helmut |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
05.10.2011 13:40 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Das hab mir auch schon überlegt Diablo ... das Auge gleicht es aus.
Vielen Dank |
Folgen Sie uns auf