17.01.2011 06:53 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ist möglich. Besorg dir hier die Demosoftware Logo V6.1 und mach dich damit etwas vertraut. Du hast z.B. die Wochenschaltuhr und die Jahresschaltuhr zur Verfügung. Hier findest du das Handbuch, hier sind Anwendungsbeispiele. Tipp wegen der doch großén Leistung, klemme die Verbraucher nicht direkt an die Logo-Ausgänge, schalte mit der Logo weitere Relais oder schütze, über die dann die Last läuft. So halten die Logo-Relais länger |
17.01.2011 12:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Unterschied sind auch die analogen Eingänge bei den 12/24V Basis-Modulen. Naja, und du brauchst halt eine Netzteil. |
Folgen Sie uns auf