28.09.2013 10:39 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo TerraLOGO, bis auf das Nachtlicht habe ich das Programm soweit fertig. Das packe ich auch erstmal nicht an, weil ich nicht mehr nachvollziehen kann, was Du da genau willst. Im nächsten Beitrag kommt das Programm in FUP. DateianhangLOGO!Soft Comfort - Schaltplan Logo! Terrarienzimmer Uroplaten.pdf (78 Downloads) |
28.09.2013 10:41 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo TerraLOGO, hier noch das Programm. DateianhangSchaltplan Logo! Terrarienzimmer Uroplaten.zip (72 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.09.2013 15:18 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo 190B, DateianhangSchaltplan Logo! Terrarienzimmer Uroplaten.zip (62 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.09.2013 16:40 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo TerraLOGO, ich habe mich doch noch durchgerungen. Habe mich nochmal mit dem Nachtlicht befasst. Da die LOGO! kein Bit liefert, an welchem man erkönnen könnte, ob Sommer- oder Winterzeit, habe ich Deine nachgebildete Sommerzeit genommen, welche Du schon für die Beregnung nutzt. Im nächsten Post kommt dann wieder das Programm. DateianhangLOGO!Soft Comfort - Schaltplan Logo! Terrarienzimmer Uroplaten.pdf (48 Downloads) |
28.09.2013 16:43 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo TerraLOGO, hier wieder das Programm. DateianhangSchaltplan Logo! Terrarienzimmer Uroplaten.zip (68 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.10.2013 11:17 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Die LOGO! hat ja einen Anlaufmerker, damit kann man ja versuchen etwas zu lösen. Soll ich mal schauen? |
03.10.2013 11:48 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Moin 190B, Geht leider nicht wenn ich eine Programmänderung einspiele. Gruß Marcus
|
Zuletzt bearbeitet von: TerraLOGO am: 03.10.2013 12:26 |
|
03.10.2013 15:11 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo 190B, Wenn ich eine Programmänderung auf die Logo einspiele, funktioniert das mit den Remanenzen nicht. Licht bleibt dann aus. Gruß |
03.10.2013 15:25 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo 190B, Sorry Kommunikations Problem 😇 Das mit der Programmänderung hatte ich in dem Post mit Stromausfall usw. nicht dazugeschrieben ! 😕 Sorry Gruß
|