28.08.2015 11:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.06.2023 Beiträge: 29985 Bewertung:
|
Was motmonti meint, das die in der Logo eingebauten Relaiskontakte nicht sehr belastbar sind und die Kontakte der eingebauten Relais zusätzliche Hilfsrelais ansteuern sollen. Es gibt zwei Möglichkeiten: Nur mit den Relaiskontakten der Logo: Mit zusätzlichen Hilfsrelais: Im Anhang mal ein Lösungsvorschlag für das Logo-Programm. Es ist die Variante mit 4 Ausgängen. PS: Wenn du einen Schaltplan brauchst, melde dich. Du musst dann aber angeben, für welche Variante du dich entschieden hast. DateianhangGetriebeumschaltung.zip (91 Downloads) |
28.08.2015 11:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.06.2023 Beiträge: 29985 Bewertung:
|
Haben KFZ-Relais denn 2 Schliesser? Wenn nicht, dann brauchst 4 KFZ-Relais. |
28.08.2015 12:31 | |
Beiträge: 49 Bewertung:
|
Das denk ich mir Danke, wenn du dir die Mühe machst.... |
Folgen Sie uns auf