25.07.2019 07:58 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 02.09.2019 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo leider kann ich keinen Link mehr finden für ein Update von V8.0 auf V8.2. Wo finde ich nun das Update? Siemens macht es ja einem nicht leicht wenn man keine Fehlermeldung bekommt beim übertragen auf die Logo wenn eine V8.2 benötigt wird und dann über die Updatefunktion nichts geht..... Danke MFG Christoph ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/25/2019 09:57:29Neue Überschrift nach Splitten |
|
25.07.2019 08:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.03.2023 Beiträge: 29498 Bewertung:
|
Hallo AutoGen_1013415, zuerst einmal willkommen im Forum. Siemens hat die Downloads von der Seite "Demosoftware, Upgrades/Updates, Treiber" entfernt. Dat Update bzw. Upgrade auf die aktuelle Version LSC V8.2.1 findest du im Gesamtpaket (1,3 GB) auf dieser Seite: Hinweise zur Anleitung der Firmware-Hochrüstung der LOGO! 8.2 SP1 |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 07/25/2019 08:24:54 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
25.07.2019 08:43 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 02.09.2019 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Dank dir |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf