22.11.2024 15:49 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 18.02.2025 Beiträge: 3563 Bewertung:
|
Hallo tpfuell, grundsätzlich können Lizenzen nicht auf USB-Datenträgern gespeichert werden, diese dienen nur zur Übertragung. Leider ist es auf dem Screenshot nicht zu erkennen, aber ich vermute, dass es sich um eine Upgrade-Lizenz handelt. Daher muss diese Lizenz auf das Laufwerk übertragen werden, auf dem sich die bestehende Lizenz befindet. Danach kann die bestehende Lizenz aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie auch im Beitag "Wie werden PowerPack‘s und Upgrades richtig anwendet?". Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf