24.01.2021 19:24 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
So habe mal die Projekte versucht zu ZIP en. KTP400 Programmiert mit TIA |
Zuletzt bearbeitet von: 1234Klar am: 01/24/2021 19:50:04 |
|
24.01.2021 19:25 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Projekt Siemens Logo Netzwerk |
Zuletzt bearbeitet von: 1234Klar am: 01/24/2021 19:49:39 |
|
24.01.2021 19:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.10.2023 Beiträge: 30943 Bewertung:
|
Mit dem TIA-Projekt kann man nichts anfangen. Da fehlen Dateien. |
24.01.2021 19:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.10.2023 Beiträge: 30943 Bewertung:
|
Und das zweite 0BA8 Programm fehlt auch ... |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 01/24/2021 19:49:29 |
|
24.01.2021 19:57 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Sorry weiß nicht was passiert ist. Beide Projekte lassen sich aus der ZIP Datei bei mir normal öffnen.Versuche es so nochmals Beide Datein sind in dem einem ZIP Ordner. Danke DateianhangNetzwerk Projekt Garage.zip (101 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 1234Klar am: 01/24/2021 20:01:44 |
|
24.01.2021 20:20 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Danke erst mal Also das Projekt ZIP Logo Lässt sich auch wider normal öffnen bei mir Projekt KTP 400 Archiviert nochmals unten. Wenn ich die Logo Zip öffne läd sofort die Logo Soft und zeigt mir links auch die beiden Logos 0BA7 und Logo 0BA8 an mit den dazugehörigen Programm. DateianhangSiemens KTP400.ZIP.zip (78 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 1234Klar am: 01/24/2021 20:20:56 |
|
Folgen Sie uns auf