Industry Online Support
Technical Forum
10.10.2012 09:10 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Moin zusammen, Ich habe die 0ba7 24V, dazu noch das AM2 RTD und das AM AQ Modul. Ich möchte über den PT1000 Fühler den Frequenzumrichter mittels 0-10V Signal Ansteuern. 30Grad sollen 0V und 60Grad 10V sein, wenn möglich soll die Temperatur bei ca 54Grad gehalten werden. Da ich sehr unerfahren mit der LOGO Programmierung bin, hoffe ich hier auf Hilfe. Ein Programm habe ich hier im Forum gefunden, allerdings funktioniert es nicht so wie ich es möchte. Die Temperatur wird z.b. falsch dargestellt. Ich hoffe das ich nichts vergessen habe. Vielen Dank im vorraus :) MfG Webuser aka Markus
DateianhangNotkühler_Temp.zip (68 Downloads) |
Folgen Sie uns auf