Industry Online Support
Technical Forum
13.12.2012 20:59 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Also, man kann mehrere Logo's, bis zu 8 0BA7, vernetzen. Da gibt es Master/Master -Betrieb und Master/Slave -Betrieb. Bei M/M arbeitet jede Logo ihr eigenes Programm ab und es werden vereinzelte Signale/Werte untereinander getauscht. Hier kann jede Logo bis 400 Blöcke ausgebaut sein Bei M/S hat nur die Master-Logo ein Programm und die Slave-Logo wird im Grunde nur als extra Erweiterungsmodule genutzt. Hier sind max 400 Blöcke möglich, egal wie viele Slave-Logo's verbunden sind. ... doch einfach zu finden ... und dies auch |
13.12.2012 22:07 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Info's zum Vernetzen der 0BA7 gibt es hier im Forum eine ganze Menge. Z.B. hat Experte Helmut einen Beitrag aufgemacht, wo es eine Sammlung von Links, Hinweise, Beispiele, etc gibt. |