Industry Online Support
Technical Forum
21.08.2014 10:35 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Habe gerade erfahren, das es in Kürze ein Interface für 0BA7 gibt, um diese über Browser oder Mobile App (iOS und Android) zu steuern. Der Vorteil gegenüber andern Lösungen ist, dass mit openhab eine gemeinsame einheitliche Bedienoberfläche zur Verfügung steht, von der auch viele anderen Geräte gesteuert werden können, die bei der Heimautomatisierung eingesetzt werden. Das ganze geht ohne jegliche Programmierung über die Konfiguration der jeweiligen Interfaces. Damit ist die Logo! 0BA7 endlich über eine gemeinsame Standard-Oberfläche bedienbar und steuerbar. Für alle Interessierten folgende Infos dazu: openhab: http://www.openhab.org/ zum Interface für die Logo! 0BA7 https://groups.google.com/forum/#!topic/openhab/zkdn7xEWiXM Grüße Jens |
Zuletzt bearbeitet von: jk2020 am: 21.08.2014 10:38 |
|
Folgen Sie uns auf