Industry Online Support
Technical Forum
12.03.2013 13:13 | |
Beigetreten: 10.08.2005 Letzter Bes: 07.02.2022 Beiträge: 3609 Bewertung:
|
Import einer technischen Frage des Benutzers ACE Team
|
12.03.2013 13:32 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Moin. Die Logo erkennt Karten mit FAT12,FAT16 und FAT32. Das Logo-Programm sollte unter dem Namen: LOGO_U_P.bin abgespeichert werden. So läßt es sich dann von der Karte auf die logo übertragen. Hinweis gibts auch hier Ob Ethernet- oder "normales" Programmierkabel kann man unter "Extras->Option->Schnittstelle" auswählen |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 12.03.2013 13:34 |
|
12.03.2013 13:38 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, wie du die Verbindung zur LOGO! mit Ethernet zustandebringst steht hier: www.siemens.de/logo Dann --> Anwendungsbeispiele --> neue Beispiele für LOGO! 0BA7 --> Verbindung LOGO! 0BA7 mit PC PS: Wenn du das Programm von LSC direkt auf die SD-Karte speichern möchtest, MUß die Datei den festgelegten Namen haben LOGO_U_P.bin. Vergibst oder speicherst du mit einem anderen Namen, so kann LOGO! das nicht lesen. Hoffe das hilft dir weiter. Gruß Helmut |
Folgen Sie uns auf