27.03.2017 10:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.04.2025 Beiträge: 35154 Bewertung:
|
Auf der Siemens-Seite zum Firmwareupdate V2.0 steht (auszugsweise) folgendes: Es können nun VM-Signale vom Typ BITverwendet werden. Für die Verwendung einer VM-Variable vom Typ BIT muss eine LOGO! Basismodul Version 8.1 oder höher verwendet werden. Beispielhafte SMS-Syntax „Password; LOGO=VM1.3,1,BIT“ |
Folgen Sie uns auf