13.03.2021 14:52 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ich verzweifele gerade bei dem Versuch, meine Logo 0BA8 mit einem HMI KTP 400 Basic Panel (Version 15.1.0.0) zu verbinden, und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Vom PC aus kann ich sowohl die Logo als auch das HMI erreichen und Programme aufspielen. Nur die Kommunikation untereinander scheint nicht zu funktionieren. Dazu habe ich mit Logo!Soft comfort ein Testprogramm erstellt, bei dem das Display der Logo über einen Merker rot leuchten soll. Setze ich den Eingang des Merkers im Softcomfort Programm direkt auf 1, dann funktioniert das auch. Wenn ich aber nun diesen Zustand durch einen Netzwerkeingang über das HMI setzen möchte, dann tut sich nichts. Für das HMI habe ich im Tia Portal (TiaV16) dafür: - eine HMI Variable des Typs Bool mit Adresse V0.0 in der Standardvariablentabelle angelegt - einen Taster erstellt, der beim Ereignis „Drücken“ das Bit der angelegten Variable invertieren soll. IP Adresse Logo: 192.168.178.32 IP Adresse HMI: 192.168.178.34 Die Adressen sind beide im Tia Portal unter "Verbindungen" hinterlegt. Ich suche mich seit Tagen durch Anleitungen und ähnliche Forenbeiträge, habe aber keine Lösung gefunden. Weiß jemand, wo mein Fehler liegt? Oder habe ich bei den allgemeinen Einstellungen etwas übersehen? Die Beispielprogramme habe ich angehängt. DateianhangTestprogramm-HMI-LOGO.zip (130 Downloads) |
13.03.2021 16:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.03.2023 Beiträge: 29486 Bewertung:
|
Ich weiß nicht, wo beim TIA-Projekt und wo beim LOGO!-Programm etwas schief gegangen ist. Ich habe dir ein neues Projekt erstellt. DateianhangTest_2021-03-13.zip (132 Downloads) |
14.03.2021 10:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.03.2023 Beiträge: 29486 Bewertung:
|
Ich frage mich nur, wie der Haken verschwinden konnte ... |
Folgen Sie uns auf