22.10.2014 16:58 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, LOGO! 8 "spricht/versteht" S7 über TCP/IP. Hoffe das bringt dich weiter. Helmut |
22.10.2014 17:49 | |
Beigetreten: 22.10.2014 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Helmut. Ein stück weiter bin ich schon habe bisher getestet ob ich mit der logo mit PuTTY - SSH and telnet client for Windowsverbienden kann. Leider bisher ohne erfolg vll. mach auch was falsch.... Um Kurz zur erläutern was ich genau brauche. Über den Webserver Ändere ich eine Variable, das Fuktioniert ganz einfach. jedoch können wir den Webserver nicht einbinden. Daher benötige ich eine andere möglichkiet um die Variable umzuschreiben zu können :) also immer nur eine zahl :) Hmm währe doch zu schön wen es so leicht ginge... mfg Philipp |
Zuletzt bearbeitet von: Philipp.R am: 22.10.2014 18:50 |
|
Folgen Sie uns auf