09.12.2010 16:15 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ist diese Problem auch vorhanden, wenn du die Zeit von 2sec. mal auf z.B. 5sec erhöhst? |
09.12.2010 17:28 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
ja das Problem existiert dann genauso noch |
09.12.2010 21:10 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
in der Simulation funktioniert alles wunderbar |
10.12.2010 11:55 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Japp, so ohne Programm ist es schwer. Habe vom Joe ne PN mit ner pdf bekommen, hänge sie mal hier an. Habe ihm den Tip gegeben, mal den B028 gegen einen Schwellwertschalter zu tauschen. Evtl. stört ihn der fehlende Ay.... Dateianhang2010-11-30_Volumenstrom.pdf (82 Downloads) |
12.12.2010 20:08 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
danke, ich werde den b028 ersetzten und morgen an der logo testen. |
13.12.2010 16:12 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Betel hat eine Mischersteuerung entwickelt. Evtl. schaust du dir da mal den Teil der Mischeransteuerung an.... |
13.12.2010 20:43 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Joe1234, ja mit Nachbars Hinweis wird es schon wärmer.... Zunächst mal kann von uns hier im Forum nur weitergeholfen werden, wenn du uns ermöglichst, deine Schaltung zu laden und zu analysieren. Außerdem ist eine präzisere Darstellung deiner Beobachtungen (in der PC-Simulationund an einer realen LOGO!) erforderlich. Wenn KEINE Fehlfunktion deiner LOGO! vorliegt (?), dann sind warscheinlich deine Eingangsdaten (Impulsanzahlen) in Verbindung mit der vor den Komparatoren durchgeführten "Berechnungen" zur datenaufbereitung(also letztendlich die Komparator-Eingangsdaten und Block-Parameter) für das von dir angedeutete Verhalten verantwortlich.... Andererseits deuten die von dir eingeführten Ein- und Ausschaltverzögerungen der "Reglersignale" und die Beschreibung deines Aktors (Motorventil) darauf hin, dass du KEINEN 3-Punkt-Regler sondern einen sog. 3-Punkt-Schritt-Regler benötigst...(Internet+WIKI...) Ein solcher ReglerTyp ist Bestandteilvon 2 Schaltungsentwürfen von mir: "Konzept + Schaltung einer Mischeransteuerung (3-Punkt-Regelung)" (genaugenommen = 3-Punkt-Schritt-Regler mit P-Verhalten) "Konzept für 3-Punkt-Schritt_Regler mit PD-Verhalten" MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf