19.04.2020 14:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2025 Beiträge: 35176 Bewertung:
|
Ja, dass darfst. An 230 VAC Basis- oder Erweiterungsmodule dürfen analoge Erweiterungsmodule angeschlossen. An die analogen Erweiterungsmodule dürfen dann aber nur noch weitere analoge oder digitale Erweiterungsmodule angeschlossen werden. Auch keinen Fall dürfen 230 VAC Erweiterungsmodule an analoge Erweiterungsmodule angeschlossen werden. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2017_11 xxxx8-0BA0 Seiten 35+36.pdf (116 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.04.2020 17:41 | |
Beigetreten: 18.04.2015 Letzter Bes: 17.03.2023 Beiträge: 148 Bewertung:
|
Edit: Damit sich der Kreis auch schließt. Das AM AQ2 soll einen Slave Dimmer von Finder steuern |
Folgen Sie uns auf