Industry Online Support
Technical Forum
22.08.2009 13:52 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen Musste leider die Erfahrung machen, dass die neueste 230RC 0BA6nur mit der Version V6.1.12 geht. Bei den vorherigen V6 Versionen geht die Schnittstelle nicht. Es kommt auch, nach meiner Meinung nur gelegentlich, eine Fehlermeldung:"you need a newer Programmversion" dem glaubt man halt zuerst nicht, weil 24VDC OBA6 mit V6 geht! Update am Besten über >Hile >Update Center. Oder über: http://www.automation.siemens.com/logo/ftp/softcomfort_v2/update/Update_V6.1.12.luf Gruss und trotzdem viel Spass mit der LOGO. Walter |
Folgen Sie uns auf