Industry Online Support
Technical Forum
26.12.2010 11:02 | |
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo! Gibts eigentlich schon irgendeine Information wann die Logo herauskommt bzw. gibt es Fotos? Gruß Alex |
25.01.2011 16:59 | |
Beiträge: 154 Bewertung:
|
Hallo, soweit ich weiß, gibt es noch keinen Termin wann die neue LOGO! auf den Markt kommt. Aber ich denke mal im Sommer diesen Jahres. Gruß |
25.01.2011 17:47 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Es wäre auch interessant, ob die Erweiterungsmodule die jetzt auf dem Markt sind da dann noch passen. |
25.01.2011 18:10 | |
Beigetreten: 03.11.2010 Letzter Bes: 25.02.2023 Beiträge: 80 Bewertung:
|
Mir würde ein Modbus-(möglichst TCP)-Modul ja schon reichen ... |
26.01.2011 07:42 | |
Beiträge: 44 Bewertung:
|
also mehr blöcke würde mir persönlich auch gelegen kommen. Bin jetzt schon mit dem Limit am verzweifeln. ^^ |
Folgen Sie uns auf