13.03.2022 11:55 | |
Beigetreten: 07.12.2018 Letzter Bes: 10.10.2022 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hier nochmals die Geräteauswahl. |
13.03.2022 13:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.05.2024 Beiträge: 33015 Bewertung: (4079)
|
Du irrst dich leider nicht nur in der Auswahl. Das Programm "Schaltplan Logo zu PC" hat in der Geräteauswahl eine LOGO!8.FS4 eingestellt. Also wird ihm der Prozess der richtigen Geräteauswahl auch bekannt sein. @Sandmann111, im Anhang mal eine kleine Historie zu den LOGO!s der Serie 0BA8. DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (142 Downloads) |
Folgen Sie uns auf