30.01.2017 00:48 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Habe ein neues problem mit der FS04 oder der logo 8.1 Die Ansteuerung meiner Pumpen über ein HMI hat aufeinmal nicht mehr funktioniert. Bei der live Ansicht. Konnte ich sehn das die Netzwerk Eingänge immer unterschiedlich zwischen HIGH und LOW wechselten aber das signal kommt durch den ODER baustein nicht durch( Sollte am Sreenshot zu sehen sein. Konnte das Problem nur lösen indem ich einen weiteren Netzwerkeingang mit 0.0 auf eine offene Klemme lege oder den ersten eingang 7.2 doppelt verwende. Danach funktionierte auch die Ansteuerung über mein HMI wieder und die Netzwerkeingänge wechselten auch nicht mehr grundlos von Low auf High. Sollte am 2 Screenshot erkennbar sein. Das ist auch leider kein Einzelfall sondern tretet seit dem mehrmals im Programm auf Vielleicht hat jemand eine Erklärung dafür lg mastoe ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 31.01.2017 06:48:56Neue Überschrift nach Splitten |
|
30.01.2017 00:51 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
|
30.01.2017 01:04 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
|
30.01.2017 01:06 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
|
30.01.2017 16:50 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
schau ich gleich mal nach danke |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.01.2017 16:58 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
ja das war hilfreich, dann schreib ich mal siemens direkt an danke |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |