16.06.2020 11:14 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Vielen Dank ich schaue mir das geich an. Das mit den VM Paramter und Variablen verstehe ich noch nicht wirklich was das ist. |
16.06.2020 11:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33794 Bewertung: (4197)
|
Das sind aber die grundlegenden Sachen, wenn man eine LOGO! mit einem HMI nutzen will.... |
16.06.2020 11:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33794 Bewertung: (4197)
|
Diese Meldung kenne ich nicht. Das sagt mir gar nichts. |
16.06.2020 11:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33794 Bewertung: (4197)
|
Da ich kein Panel habe, kann ich auch nicht versuchen, den Fehler nachzuvollziehen.... |
16.06.2020 11:41 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Hier noch die genaue Fehlerbeschreibung. Was soll ich tun, Siemens anrufen? Es steht zumindest ich soll den Kundendienst kontaktieren. |
16.06.2020 13:30 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Leider ergibt es das genau gleiche Problem. Wenn ich dort auf Übersetzen drücke erscheint im Anschluss die genau gleiche Fehlermeldung wie gezeigt. |
16.06.2020 13:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33794 Bewertung: (4197)
|
Tut mir leid, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich kann das Projekt nur im Simulationsmodus starten und dort funktioniert es. Du könntest einen Support Request starten und fragen, ob man dir dort weiterhelfen kann. Was mir noch einfällt: Zum Testen musste ich ja in der Verbindung die IP-Adressen ändern. Kontrolliere sie mal, ich meine, ich habe sie nicht wieder zurück geändert. |
16.06.2020 13:39 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Ja ich habe bereits ein Service Auftrag gemacht. Die IP habe ich im folgenden Bereich wieder geändert. Links das Panel und rechts die IP der Logo. |
Folgen Sie uns auf