21.02.2019 18:46 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 18.11.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Lofox, du könntest z.B. diesen Messumformer nehmen, der geht von -30° bis +70°, hat einen 0..10V Ausgang und kann mit 10..30V versorgt werden. Dazu musst du noch einen PT1000 kaufen, als Gehäuse könntest du z.B. eine kostengünstige Abzweigdose nehmen. Eine abgeschirmte Leitung ist empfehlenswert. Der Vorteil der 0..10V ist: 1. Anschluss direkt am Basismodul möglich, wenn Analogeingänge vorhanden sind 2. Auflösung genau 0,1° M.f.G. Scorp |
Folgen Sie uns auf