07.02.2017 13:17 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ich verzweifele bald. Hier habe ich eine Logo 8 FS4 und ein KTP400. Ich möchte bei 2 Einschaltverzögerungen die Zeit mit dem KTP vorgeben, in Sekunden und 1/100 Sekunden. Wenn ich z.B. 1 Sekunde im KTP vorgebe, kommt ein ganz anderer Wert in der Logo an. Irgendwas mache ich falsch, aber ich komme nicht dahinter. Ich habe hier mal das Logo-Programm und das WinCC -Projekt angehängt. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Vielen Dank im voraus. DateianhangProjekt.zip (89 Downloads) |
08.02.2017 09:28 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Erstmal herzlichen Dank für Deine Antwort. Gestern hatte ich leider keine Zeit mehr, danach zu schauen. Ich habe nun die FS4 gleich richtig eingestellt, somit stimmt meine Hardwareeinstellung. Und habe nun auch jeweils Word im KTP und in der Logo eingestellt. Das Ergebnis ist aber identisch. Ich habe das nun nochmal angehängt. Vielleicht hat nochmal jemand eine Idee DateianhangProjekt_2.zip (85 Downloads) |
08.02.2017 14:40 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Nochmals Danke für Deine Infos, Du hast mir sehr geholfen,nun habe ich aber den restlichen Fehler gefunden, warum mein KTP-Wert nie mit dem Logo-Wert gepasst hat. Das Hauptproblem war das Anzeigeformat im KTP, das war auf Hex gestanden. Nun habe ich das in Dezimal umgewandelt und schon geht's. Allerdings habe ich auch noch probiert ob ich die Variablen in WORD übertragen kann, auch das geht, natürlich geht es auch mit INT. Im Anhang nun mein funktionierendes Projekt. DateianhangProjekt.zip (115 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.02.2017 14:18 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ja....danke, da hast Du natürlich recht und ist sicherlich auch sinnvoll. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |