28.01.2015 18:11 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo und schönen Abend zusammen ! Ich lese hier schon einige Zeit mit und bin begeistert von diesem Forum! Nun bräuchte ich mal Hilfe und hoffe inständig auf einen guten Tip. Das Problem: (Programm im Anhang) Es soll eine Positioniersteuerung geben. Diiese haben wir schon mehrfach erfolgreich gebaut. Dieses Mal wurde anstatt eines 0-10 V Drehgebers I5 ein Gegentakt von Kübler verbaut. Bei der Analogwertverarbeitung gab es eigentlic´h nie Probleme. Nun aber zum Detail: Die Takte gehen verloren ?? !! Ich weiß mir grad keinen Rat mehr !! z.B Aufwärts fährt es genau in Position und Abwärts gehen Impulse verloren so das der angefahren Wert nicht mehr stimmt. Danach wir manuell ( nur zu Teszwecken !) über I11 wieeder Nullgesetzt und dann läuft es wwieder 2-3 mal. Danke - MfG ! DateianhangMeiling auf Zwanzig.zip (266 Downloads) |
28.01.2015 19:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.05.2024 Beiträge: 33103 Bewertung: (4085) |
Warum wird bei der arithmetischen Anweisung durch 10 geteilt? Dadurch entstehen Rundungsfehler: |
28.01.2015 19:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.05.2024 Beiträge: 33103 Bewertung: (4085) |
In welchem Zeitraum passiert denn eine Umdrehung? |
28.01.2015 20:31 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hab mir das auch alles im Selbsstudium erarbeitet! Was die Blöcke angeht, so hat die Logo eine Verarbeitungszeit von xx µs/Block. Steht sicher auch irgendwo im Handbuch. Somit macht jeder Block mehr ein mehr an Zeit! Im Anhang mal die Version mit zwei um 90° versetzte Signale des Drehgebers. Signalspur A liefert die Zählimpulse und Spur B die Richtung. Ist bei steigender Flanke von Spur A die Spur B = 0, so wird vorwärts gezählt. Ist bei steigender Flanke an Spur A die Spur B = 1, so wird rückwärtsgezählt. Maximaler Fehler ist dabei ein Inkrement, falls der Geber mit Spur A = 1 stehen bleibt. Das Reset des Zählers würde ich so gestalten, das es erfolgt, wenn der Anschlag unten erreicht und die Spur A = 1 ist. Dabei würde ich nicht auf 0 zurücksetzen, sondern auf 100 oder so. Damit wird der Zähler immer an der Gleichen Marke resetet und falls der Antrieb dann noch weiter dreht, wird das auch mit erfasst. Das würde sonst verloren gehen, da ein Zählen in den negativen Beeich nicht vorgesehen ist. Notfalls kannst du die 100 an Offset mit der Arithmetik rausrechnen und bekommst dann einen negativen Positionswert. DateianhangMeiling auf Zwanzig 2.zip (140 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.01.2015 21:06 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Sorry! Hab in dem Beispiel I7 verwendet, das muß aber ebenfalls ein schneller Zähleingang sein! |
29.01.2015 14:04 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
hier noch das Prog !!
DateianhangMeiling auf Zwanzig 2_1.zip (158 Downloads) |
Folgen Sie uns auf