18.01.2022 21:18 | |
Beigetreten: 28.10.2021 Letzter Bes: 02.06.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
habe mal angefangen es anzupassen, Eingänge werden gelesen. Bei I1 bin ich angefangen zu basteln, leider muss ich den Ausgang derzeit noch 2x schalten um ihn wieder auf 0 zu setzen was noch nervig ist. Ja, der Updatebefehl muss mit gesendet werden, da muss noch ne gescheite Lösung her wie man es sinnvoll löst. DateianhangModbus-Modul.zip (293 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.01.2022 04:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 33834 Bewertung: (4205)
|
Probiere mal das Projekt im Anhang. Möglicherweise muss der Update-Befehl nur als Impuls gesendet werden. DateianhangModbus-Modul_V2.zip (276 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.01.2022 18:59 | |
Beigetreten: 28.10.2021 Letzter Bes: 02.06.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
Sooo..hab mich noch mal drangesetzt. Jetzt sieht es zwar bisschen verwirrend aus aber läuft und nach weg nehmen des Signals wechselt der Ausgang wieder auf 0. hab das ganze nochmal im Anhang dran gehängt. Jetzt muss das ganze mal auf Zeit getestet werden, preislich bin ich für ca. 35€ erstmal angetan mit 8 DI und 8 Relais Ausgängen, aber mal abwarten. Besten dank an alle DateianhangModbus-Modul.zip (307 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.01.2023 07:00 | |
Beigetreten: 19.01.2023 Letzter Bes: 23.01.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Another simple way to control dingtian board relays Dateianhangdigi_test.zip (167 Downloads) |
Folgen Sie uns auf