27.03.2012 19:04 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Wer hat mit der Logo A7 und mit dem Programm Wincc ein Projekt erfolgreich realisiert? Gruss Alex
|
27.03.2012 20:38 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Jupp, in welche Richtung geht es denn bei dir? Es gibt im Forum eine Beispiel von McMuffin... such mal danach. |
28.03.2012 10:12 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! |
28.03.2012 10:57 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Du brauchst halt eine Ethernetverbindung von der LOGO! zu deinem PC. Ob diese per WLAN, VPN, LAN,o.ä. stattfindet ist meines Wissens nach völlig egal. |
28.03.2012 12:54 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Schau doch hier mal vorbei. Da gibt es zwei Beispiele für LOGO! mit HMI. Eines ist mit WinCC flexible, das andere mit WinCC Basic V11 erstellt. Vielleicht hilft dir das ja schon weiter. Ach ja... Steuern geht auch -findest alles in dem Beispiel! |
28.03.2012 12:57 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Super danke für deine schnelle Antwort. Werde dies mal durchlesen. Gruss Alex
|
31.03.2012 00:02 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! So jetzt bin ich mittendrin mit wincc. Kann man eigentlich auf den Display auch die Zustände der Merker und Ausgänge anzeigen lassen? Gruß Alex |
31.03.2012 00:37 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Natürlich geht dies. In der Logo hast du feste VM-Adressen, diese kannst du in WinCC direkt in die Variablen einfügen und abfragen. |
31.03.2012 04:41 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Haben die Merker auch den Dateityp BOOL? Gruß Alex |
31.03.2012 09:04 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Ja, alle digitalen Signale sind BOOL. |
01.04.2012 20:42 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Was muss ich bei den Runtime Einstellungen alles einstellen bzw. was ist damit gemeint? Gruß Alex |
01.04.2012 21:47 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Ich habe da nichts eingestellt, ich nutze aber auch ein echtes HMI. Du möchtest ja die Runtime-Funktion als virtuelles HMI nutzen. Das haben sicher noch nich viele gemach, evtl. hat aber McMuffin ne Idee. Achso, hier ist der von mir mal erwähnte Beitrag |
02.04.2012 15:13 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Ich habe jetzt die richtige Schnittstelle im PG/pc eingestellt aber habe selbst bei Erreichbare-Teilnehmer kein Gerät gefunden. Gruß Alex |
02.04.2012 15:37 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Falls du die Logo suchst, die wird nicht aufgelistet. Das ist nur für Geräte die WinCC unterstützt. |
02.04.2012 15:59 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Ja wie bekomme ich dann eine Verbindung mit der Logo zusammen? Gruß Alex |
Folgen Sie uns auf