24.05.2010 11:30 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo liebe Logo Gemeinde, mein Problem ist vielleicht lächerlich, aber totz Recherche bin ich nicht auf eine Lösung gekommen. Verwendung: LOGO! 12/24 RC und AM2 PT100 2 PT 100 Fühler, Anschluss am AM über M1+ IC1 (gebrückt) und M1-, 2 ten Fühler parallel Mit der Regelun soll eine Solarheizung für den Pool gesteuert werden, dabei ein 3-Wege Ventile un die Pumpenansteuerung. In der Anlage das erste Programm, in anderen versuchen hatte ich, wie v. Betel beschrieben zwei Verstärker eingebaut um genauere Werte zu erhalten), leider ohne Änderung Poblem: In der Anzeige der LOGO werden für die Fühlertemp. jeweils nur -5,00 angezeigt, auch wenn ich die Fühler künstlich erwäme. Im ersten Pogramm läuft die Simulation i.o. In der Hoffnung auf ein paar guten Hinweise verbleibe ich Udo DateianhangSchaltplan-Pool-V Auf ZU 0-10V (2).zip (126 Downloads) |
25.05.2010 14:52 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Schau dir mal den Anhang an, sicherlich noch verbesserungswürdig. Auch die Temperaturen und Schaltschwellen habe ich frei gewählt. DateianhangPool-Steuerung.zip (123 Downloads) |