10.08.2011 12:30 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Ich meine es ist irgendwas mit "COM S7-200"... Such-Funktion |
10.08.2011 15:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
... da bist du nicht alleine. Mir fehlt noch die WinCC-Software zum Programmieren des Panels. |
11.08.2011 15:17 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Welche Software benutzt du denn? (Für die HMI-Projektierung) Wenn ich Zeit habe, dann kann ich ja mal ein Beispiel erstellen. |
11.08.2011 15:26 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
WIN CC V11 und Flexible V8 Beides ohne Erfolg. |
11.08.2011 23:23 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Hallo Freunde ich habe hier ein LOGO! - Programm und ein HMI - Projekt (beides in der Zip-Datei). Das HMI-Projekt wurde mit WinCC V11 Basic (soll ja der Starterbox beiliegen) erstellt. Hat gerade bei mir in der Simulation zusammen mit der LOGO! funktioniert. Achtung LOGO! IP-Adresse ist: 192.168.0.1 Ist jetzt nichts besonderes soll einfach mal grob zeigen, wie man was machen kann... Hoffe es ist nachvollziehbar! DateianhangLOGO-HMI.zip (1122 Downloads) |
Folgen Sie uns auf