24.05.2011 20:36 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Hallo Zusammen! Wer kann mir sagen wann Logo Comfort V 7.0 erscheinen wird? LG |
24.05.2011 20:42 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 16.03.2022 Beiträge: 1689 Bewertung:
|
Hallo , also Die LOGO!-Serie 0BA7 sollim Sommer 2011 verfügbar sein (vgl. Beitrag hier). Die Programmiersoftware sollte also auch bis dahin veröffentlicht sein? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
07.06.2011 16:15 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Ob das mit dem 17.06. klappt? Ich bilde mir ein ich hätte was von Anfang Juli gehört! |
07.06.2011 18:18 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Na dann man los... wer hat sie als erstes |
14.06.2011 06:20 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
So, wie zu erwarten hat Conrad den Liefertermin verschoben..... für den 12/24V Starterkit gilt nun der 24.06 |
Folgen Sie uns auf