27.06.2010 19:13 | |
Beiträge: 152 Bewertung: (8) |
Die komplette Beleuchtung über Ein- und Ausgänge durch schalten. Und dann nen kleinen Knopf um vor der Disco mit Lichtershow zu prahlen . |
27.06.2010 19:20 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ich glaub, die Schweiz hat sogar eine Marine... Irgendso ein Paddelboot auf dem Bodensee. |
27.06.2010 22:19 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
... zur Marine guckst du hier ! MfG. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
28.06.2010 04:28 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ich meinte den Beitrag zum Nascar-Auto. Der sah nicht nach Werbung aus. Ist auch schon einige Jahre her, hätt ich doch mal aufheben sollen |
Folgen Sie uns auf